NXP Semiconductors объявляет о результатах третьего квартала 2009 года
Основные результаты третьего квартала
- Объем продаж в третьем квартале составил 1034* млн долларов США по сравнению с 1216* млн долларов США в третьем квартале 2008 г. (не включая направление беспроводного бизнеса) и 857* млн долларов США во втором квартале 2009 г.
- Общий рост продаж по сравнению с предыдущим кварталом (не включая продажи пластин) составил 20,7%, а рост продаж по сравнению с аналогичными показателями предыдущего квартала - 19,2%. Рост продаж наблюдался по всем бизнес-сегментам и регионам.
- Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в третьем квартале (без учета эффектов от расчета закупочных цен и продаж неосновных продуктов) показала доход в 147 млн долларов США по сравнению с прибылью в 147** млн долларов США в третьем квартале 2008 г. и 89 млн долларов США во втором квартале 2009 г.
- Скорректированная прибыль EBITA в третьем квартале выросла до 55 млн долларов США по сравнению с доходом в 15 млн долларов США в третьем квартале 2008 г. и убытком в 18 млн долларов США во втором квартале 2009 г.
- Чистая прибыль в третьем квартале составила 412 млн долларов США по сравнению с убытком в 2540 млн долларов США в третьем квартале 2008 г. и прибылью в 344 млн долларов США во втором квартале 2009 г.
- На конец третьего квартала объем денежных средств составил 1061 млн долларов США по сравнению с 1373 млн долларов США на конец второго квартала 2009 г.
- Загрузка фабрик в третьем квартале составила 69% по сравнению с 68% в третьем квартале 2008 г. и 53% во втором квартале 2009 г.
- Показатель отношения размещенных и оплаченных заказов в третьем квартале 2009 г. составил 1,11 по сравнению с 1,20 во втором квартале 2009 г. *) Не включая продажи пластин ST-E Wireless: 43 млн долларов США в третьем квартале 2009 г., 38 млн долларов США в третьем квартале 2008 г. и 46 млн долларов США во втором квартале 2009 г.
**) Включая убыток по скорректированной прибыли EBITDA в 22 млн долларов США, связанный с отделением беспроводного бизнеса
Эйндховен, Нидерланды, 23 октября 2009 г. – NXP Semiconductors сегодня объявила о том, что объем продаж в третьем квартале составил 1034 млн долларов США, что соответствует росту на 19,2% по сравнению с аналогичными показателями второго квартала и общему росту на 20,7% по сравнению со вторым кварталом 2009 г. Несмотря на продолжающееся влияние экономического и финансового кризиса на развитие отрасли, наблюдается последовательный рост продаж по всем бизнес-сегментам и регионам.
Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в третьем квартале 2009 г. показала доход в 147 млн долларов США, что соответствует доходу в 147 млн долларов США в третьем квартале 2008 и выше показателя 89 млн долларов США за второй квартал 2009 г. Скорректированная прибыль EBITA в этом квартале показала доход в 55 млн долларов США по сравнению с доходом 15 млн долларов США за тот же период прошлого года и убытком в 18 млн долларов США в предыдущем квартале.
Чистая прибыль в третьем квартале 2009 г. составила 412 млн долларов США по сравнению с убытком в 2540 млн долларов США в третьем квартале 2008 г. и прибылью в 344 млн долларов США во втором квартале 2009 г. Последовательный рост чистой прибыли во многом связан с ростом финансовых доходов компании в результате операций по реструктуризации долга в течение этого квартала.
Объем денежных средств на конец третьего квартала составил 1061 млн долларов США по сравнению с 1373 млн долларов США на конец второго квартала 2009 г. Снижение объема денежных средств во многом связано с проведением операций по выкупу облигаций, предпринятых в этом квартале, а также с использованием денежных средств в рамках продолжающейся программы реорганизации компании.
Перспективы: несмотря на положительные изменения, наблюдающиеся по всем бизнес-сегментам и регионам, мы пока не находим подтверждения тому, что они связаны с фундаментальными и устойчивыми изменениями в мировой полупроводниковой отрасли. Принимая во внимание текущее состояние бизнеса и необычные характеристики этого квартала, мы ожидаем, что продажи в четвертом квартале 2009 г. останутся на том же уровне или, возможно, увеличатся на средние единицы процента с точки зрения объема бизнеса и в денежном выражении (не включая продажи пластин предприятию ST-Ericsson). Возможность оценки рынка за пределами четвертого квартала по-прежнему остается ограниченной.
Полный отчет можно получить на сайте NXP (www.nxp.com/investor).
О компании NXP Semiconductors
NXP Semiconductors поставляет решения в области высокопроизводительных цифро-аналоговых устройств и стандартных компонентов, которые расширяют лидирующий на рынке уровень компетенции компании в области радиочастотных и аналоговых решений, энергопотребления, цифровой обработки сигналов и производственных процессов. Эти инновационные решения используются в широком диапазоне применений для автомобильной, промышленной и потребительской электроники, систем освещения, медицины, вычислительных систем и средств идентификации. Компания имеет головной офис в Европе и около 29000 сотрудников, работающих в более чем 30 странах мира. Годовой доход NXP в 2008 году составил 5,4 млрд долларов США. Новости от NXP можно прочитать на www.nxp.com.