NXP Semiconductors logo
Web-сайт:
English
TECHNOLOGY NEWS FROM NXP
Press image
19 October 2009

NXP получает контракт на поставку микросхем для системы электронных паспортов Китая


Микросхемы SmartMX обеспечивают хранение биометрических данных в электронных паспортах


Эйндховен, Нидерланды, 19 октября 2009 г. – Сегодня компания NXP объявила о том, что ее микросхема SmartMX была выбрана Правительством Китая в качестве основного элемента системы электронных паспортов, впервые реализующейся в стране. Портфель продуктов SmartMX компании NXP использует передовые достижения в области криптографии и безопасности данных для защиты микросхем как на аппаратном, так и на программном уровнях, что обеспечивает надежное хранение данных в паспорте и создает еще более крепкую привязку документа к его владельцу. Правительство Китая начнет выпуск электронных паспортов в 2010 г. и планирует заменить ими все бумажные версии. В настоящее время в Китае в обращении находится более 30 миллионов паспортов, поэтому в ближайшие годы ожидается выпуск существенных объемов электронных паспортов.

 

На сегодняшний день около 150 миллионов микросхем NXP используются в более чем 80% стран по всему миру, выпускающих у себя электронные паспорта. 68 из 79 государств, включая США, Великобританию и Сингапур, используют технологию NXP SmartMX.

 

Перед принятием решения о выборе NXP в качестве основного поставщика микросхем для системы электронных паспортов, соответствующее министерство Правительства Китая провело тщательную оценку чипов для смарт-карт. Выбор был утвержден представителем правительства, ответственным за реализацию системы электронных паспортов, в следующей формулировке: “На основе этого независимого анализа мы смогли установить, что технология NXP SmartMX обеспечивает самые высокие уровни взаимной совместимости, лучшие расстояния и время считывания, что полностью удовлетворяет нашим строгим требованиям. Работая в тесном сотрудничестве с дистрибьютором NXP в Китае и официальной командой разработчиков системы электронных паспортов, мы создали операционную систему, обеспечивающую поддержку инфраструктуры электронных паспортов Китая, построенной на базе платформы SmartMX.”

 

“Мы очень горды тем, что правительство Китая выбрало нашу компанию для поставки микросхем SmartMX для своей будущей системы электронных паспортов”, – говорит Гюнтер Шлатте (Guenter Schlatte), вице-президент и генеральный директор направления eGovernment, NXP Semiconductors. - “С момента представления концепции электронных паспортов, NXP всегда занимала передовые позиции в разработке решений, позволяющих обеспечить надежность пограничного контроля и защиту персональных данных и улучшить взаимодействие систем внутри инфраструктуры”.

 

Микросхемы NXP SmartMX содержат ряд уникальных функций защиты, позволяющих противостоять разнообразным сценариям атак с использованием света и лазерного излучения, а также реализованную аппаратно защиту определенных областей микросхемы. Кроме того, микросхемы обеспечивают более высокие скорости считывания и записи, благодаря оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Микросхемы NXP SmartMX поставляются в самых тонких в отрасли 250-мкм модулях, обеспечивая возможность использования в широком диапазоне контактных или бесконтактных применений в области электронного правительства.

 

О компании NXP

Компания NXP Semiconductors – ведущий поставщик полупроводниковых компонентов – была основана более 50 лет назад корпорацией Philips. Главный офис компании расположен в г.Эйндховен, Нидерланды. Компания насчитывает 29 000 сотрудников, которые работают более чем в 30 странах мира. Годовой доход в 2008 году составил 5,4 млрд долларов США (включая подразделение Mobile&Personal). Компания NXP производит полупроводниковые компоненты, системные решения и программное обеспечение для телевизоров и телевизионных приставок, систем идентификации, мобильных телефонов, автомобилей и широкого спектра других электронных устройств. Новости о компании NXP можно прочитать на сайте www.nxp.com.