Радиочастотная система NXP с двухканальным тюнером обеспечивает новый уровень интеграции приемников спутникового вещания
Микросхема NXP TDA20136 обеспечивает уникальный функционал предварительного блока настройки тюнера, поддерживая одно- или двухкабельное подключение для спутникового приема
Эйндховен, Нидерланды, 10 августа 2009 г. – NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, сегодня объявила о новом достижении в области тюнерных микросхем, представив двухканальную радиочастотную систему, обладающую самой высокой в отрасли степенью интеграции, для работы в одно- или в двух-кабельном режиме подключения для приема спутникового сигнала. Объединенные в новой микросхеме NXP TDA20136 двухканальный тюнер спутникового сигнала 8PSK и уникальный предварительный блок настройки тюнера составляют единую платформу, обеспечивающую необходимую гибкость для использования в различных вариантах установки - без необходимости аппаратных изменений и при существенном снижении стоимости разработки и сложности системы.
Предварительный блок настройки тюнера обеспечивает гибкость для использования цифровых приставок при различных вариантах подключения. В конфигурации подключения в режиме одного входного кабеля все сигналы поступают через один вход, который разведен на два тюнера и опциональные схемы транзитного входа. При двухкабельном подключении каждый из тюнеров получает сигнал с отдельного входа. Микросхема может быстро и легко переключаться для поддержки соответствующей конфигурации.
Наиболее частым примером подключения с помощью одного кабеля является использование цифровой приставки вместе с внешним блоком однокабельного приема (Single Cable Reception outdoor unit - ODU). В этом случае сигналы от нескольких блоков LNB (Low Noise Block - блок с низким шумом) поступают в единый кабель ODU. Этот кабель может передавать сигнал множественным приставкам в рамках блока, обсуживающего один или несколько домов. Приставка с этой микросхемой может также использоваться для поддержки подключения с помощью ODU с несколькими кабелями и несколькими блоками LNB. При таком типе подключения каждый тюнер получает сигнал от отдельного кабеля.
“Наблюдающаяся в отрасли тенденция к смещению в сторону однокабельного приема сигнала потенциально снижает стоимость развертывания систем за счет уменьшения количества использующихся кабелей, однако реализация схемы SCR в рамках телевизионной приставки, использующей стандартный тюнер спутникового сигнала, является достаточно сложной и затратной”, – сказал Тим Кирштайн (Tim Kirstein), NXP Semiconductors. - “ Мы создали микросхему TDA20136, обладающую высочайшей степенью радиочастотной интеграции, специально для решения этой проблемы. Такое решение также дает производителям приставок необходимую гибкость, обеспечивая обратную совместимость с традиционными ODU с несколькими кабелями и несколькими блоками LNB.”
Система TDA20136 построена на основе апробированной высокопроизводительной двух-тюнерной технологии NXP CX24132. Уникальный полностью двухканальный тюнер второго поколения 8PSK обеспечивает высочайшие уровни производительности и низкое энергопотребление. Устройство содержит все необходимые компоненты: малошумящие усилители (Low Noise Amplifier - LNA), излучатели с контролем напряжения (Voltage-Controlled Oscillators - VCO), синтезаторы, преобразователи частоты и фильтры, необходимые для стандартных применений, а его малые размеры (7мм x 7мм) позволят разработчикам уменьшить размеры конечного устройства.
Доступность
Массовое производство и доступность микросхемы NXP TDA20136 планируется с сентября 2009 г. Более подробную информацию о радиочастотных тюнерах NXP вы найдете на http://www.nxp.com/products/rf/tuners/silicon_tuners
О компании NXP
Компания NXP Semiconductors – ведущий поставщик полупроводниковых компонентов – была основана более 50 лет назад корпорацией Philips. Главный офис компании расположен в г.Эйндховен, Нидерланды. Компания насчитывает 29 000 сотрудников, которые работают более чем в 30 странах мира. Годовой доход в 2008 году составил 5,4 млрд долларов США (включая подразделение Mobile&Personal). Компания NXP производит полупроводниковые компоненты, системные решения и программное обеспечение для телевизоров и телевизионных приставок, систем идентификации, мобильных телефонов, автомобилей и широкого спектра других электронных устройств. Новости о компании NXP можно прочитать на сайте www.nxp.com.