NXP выпускает первую в мире микросхему MIFARE с открытым стандартом шифрования для приложений с ограниченным циклом использования
Микросхема MIFARE™* Ultralight C устанавливает отраслевой стандарт гибкости и безопасности в приложениях для бумажных билетов
Эйндховен, Нидерланды, 2 марта 2009 г. – NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, сегодня объявила о пополнении семейства микросхем, использующих бесконтактную технологию идентификации MIFARE, микросхемой MIFARE Ultralight C. Это первая микросхема такого типа, использующая открытый стандарт шифрования 3DES для аутентификации бумажных билетных решений и защиты их от подделок и клонирования.
MIFARE Ultralight C расширяет семейство недорогих микросхем MIFARE Ultralight, которые являются идеальной заменой обычных бумажных билетов. Она может быть легко воплощена в бесконтактных приложениях, использующихся для обслуживания массовых мероприятий, в программах лояльности и транспортных билетах с ограниченным циклом использования. MIFARE Ultralight C обладает большим объемом пользовательской памяти по сравнению с MIFARE Ultralight, имеет широкий диапазон дополнительных функций защиты, ранее не существовавших в билетах с ограниченным циклом использования, и легко интегрируется в существующие системы MIFARE.
“NXP представила микросхемы MIFARE Ultralight на рынке в 2001 г. С тех пор было продано более 800 млн чипов, что обеспечило транспортным операторам возможность успешно перейти на бесконтактные системы, объединяющие смарт-карты и бумажные смарт-билеты”, - сказал Анри Ардевол (Henri Ardevol), генеральный директор подразделения автоматических систем платежей NXP. “Представление MIFARE Ultralight C подтверждает лидирующую роль NXP в сегменте бесконтактных систем идентификации и позволяет существенно повысить степень защиты решений для бумажных билетов, обеспечив операторам ряд уникальных функций для предотвращения подделок и открывая возможность дальнейшего распространения услуг”.
Внедрение бумажных смарт-билетов обеспечит транспортным операторам и организаторам массовых мероприятий повышенную надежность бесконтактных систем и снижение операционных расходов по сравнению с традиционными решениями на основе билетов с магнитной полосой, бумажных билетов или монет. Пассажиры, использующие бесконтактные билеты на нерегулярной основе, получают те же преимущества, что и владельцы сезонных карт, а именно повышение качества обслуживания, скорости проведения транзакций и дополнительные варианты оплаты. Инфраструктура бесконтактной оплаты позволяет существенно уменьшить очереди и повысить пропускную способность терминалов.
Разработав MIFARE Ultralight C, NXP представляет экономичное решение, которое поддерживает ряд функций безопасности, предназначенных для защиты целостности билета. Аппаратная поддержка открытого стандарта 3DES, использующаяся для аутентификации, обеспечивает защиту доступа к данным и предоставляет поставщикам решений гибкость при разработке новых приложений в определении конкретных областей памяти, нуждающихся в защите.
Помимо автоматических систем платежей, недорогие бесконтактные микросхемы все более широко применяются и в других приложениях. Например, функции MIFARE Ultralight C весьма актуальны для приложений, использующих схемы предварительной оплаты, таких как подарочные карты и ваучеры. 16-разрядный счетчик дает широкие возможности разработчикам при создании новых решений и может быть использован для подсчета остатка на картах предоплаты или количества поездок в случае транспортных приложений.
Микросхема MIFARE Ultralight C сертифицирована в соответствии со стандартом ISO/IEC 14443 A и разработана с учетом поддержки появляющихся приложений NFC Forum Tag 2, таких как ссылка на адрес в сети Интернет, сопряжение Bluetooth-устройств и смарт-постеры, доступ к которым может осуществляться с помощью мобильных устройств с функцией NFC.
Список других преимуществ MIFARE Ultralight C включает:
- Защищенный доступ к данным и защита от клонирования с помощью 3DES-аутентификации
- Объем памяти EEPROM 1536 бит (192 байт)
- 16-разрядный счетчик
- Скорость передачи данных 106 кбит/сек
- Соответствие требованиям NFC Forum Tag 2
- Функция побитовой антиколлизии
- Производится в двух типономиналах – с входной емкостью 17pF для билетов формата ID-1 и с входной емкостью 50pF для билетов меньшего размера
*MIFARE является зарегистрированным товарным знаком NXP B.V. в США и других странах.
О компании NXP
Компания NXP Semiconductors – ведущий поставщик полупроводниковых компонентов и решений – была основана более 50 лет назад корпорацией Philips. Главный офис компании расположен в г.Эйндховен, Нидерланды. Компания насчитывает 33500 сотрудников, которые работают более чем в 20 странах мира. Годовой доход в 2007 году составил 6,3 млрд долларов США (включая подразделение Mobile&Personal). Компания NXP производит полупроводниковые компоненты, системные решения и программное обеспечение для телевизоров и телевизионных приставок, систем идентификации, мобильных телефонов, автомобилей и широкого спектра других электронных устройств. Новости о компании NXP можно прочитать на сайте www.nxp.com.