NXP представляет первое программируемое ядро для обработки видео высокого разрешения
Видео DSP-процессор PNX1005 обеспечивает лучшее качество изображения и захват данных для поддержки видеоконференций и приложений безопасности
Эйндховен, Нидерланды, 25 февраля 2009 г. – NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, сегодня объявила о выпуске полностью программируемого медиа-процессора, оптимизированного для работы с видео высокой четкости (HD) и обеспечения улучшенного качества изображения. Процессор NXP PNX1005 поддерживает программируемую обработку сигнала для обеспечения компрессии, декомпрессии, анализа и повышения качества изображения видео высокой четкости - все по конкурентным ценам. Это позволит разработчикам расширить возможности функций захвата и обработки данных, использующихся в системах аудио- и видеоконференций, безопасности и видеонаблюдения (CCTV) и других профессиональных видео-приложениях класса high-end.
“В период глобального экономического спада все компании стремятся к снижению затрат, многие рассматривают возможность экономии на служебных командировках. Системы видео- и аудио-конференций появились в качестве недорогого и разумного варианта объединения сотрудников”, – сказал Кришна Сай (Krishna Sai), вице-президент отделения инженерных разработок, Polycom. -“Использование инновационной технологии аудио- и видео обработки NXP позволит компании Polycom повысить качество аудио- и видео-коммуникаций, что будет способствовать более эффективной работе персонала, вне зависимости от их местоположения”.
Медиа-процессор PNX1005 построен на основе мощного ядра, оптимизированного для работы с компрессией видео в нескольких стандартах, таких как MPEG-4, MJPEG и H.264 – новейшем стандарте, использующемся в продвинутых системах безопасности, видеонаблюдения и видео-конференций, - что отвечает растущим требованиям в отношении передачи, хранения и анализа видео-контента высокой четкости. Простой в использовании инструментарий интегрирован в графической среде разработки PNX1005 и позволяет разработчикам быстро переводить решения из стадии алгоритмов в стадию оптимизированной реализации.
“Компания NXP привержена цели предоставления клиентам инновационных продуктов, обеспечивающих высочайшие уровни обработки аудио и видео и лучшее качество изображения”, - говорит Марк Сэмюэль (Mark Samuel), генеральный директор направления кабельных и IP-STB устройств, NXP Semiconductors. “Являясь лидером рынка ТВ-чипов, мы рады представить медиа-процессор PNX1005, который улучшает качество процессов захвата и обработки видео данных при оптимизации соотношения цена/производительность.”
PNX1005 использует многолетний опыт NXP в области разработки инновационных медиа-технологий и построен на основе новейшего 400-МГц ядра TriMedia TM3282, обладающего набором команд, специально оптимизированным для работы с мультимедийными функциями, такими как оптимизация изображений и сжатие видео. Надежная система ввода/вывода видео поддерживает до 1080p/60p или 8 каналов SD-качества на входе и 1080p/60 или 2 канала SD-качества на выходе. Дополнительные функции PNX1005 включают:
- Кодирование / декодирование H.264/MPEG/MJPEG 720p/30fps, двухканального D1/30fps или 8 каналов CIF или D1/5fps
- Мощные мультимедийные инструкции для кодирования энтропии, оценки движущихся объектов и др.
- VLIW ядро с 8-ми канальным слотом, поддерживающими операции с фиксированной и плавающей запятой
- Независимые встроенные блоки DMA обеспечивают функции ввода/вывода, co-процессинга, масштабирования, прогрессивной развертки, преобразования цветового пространства, баеровского преобразования образов и др.
Доступность
Поставляются образцы медиа-процессора NXP PNX1005, промышленные объемы будут доступны для заказа со 2-го квартала 2009. Подробную информацию можно получить на www.nxp.com
Установленная цена составляет $22 для промышленных объемов.
О компании NXP
Компания NXP Semiconductors – ведущий поставщик полупроводниковых компонентов и решений – была основана более 50 лет назад корпорацией Philips. Главный офис компании расположен в г.Эйндховен, Нидерланды. Компания насчитывает 33500 сотрудников, которые работают более чем в 20 странах мира. Годовой доход в 2007 году составил 6,3 млрд долларов США (включая подразделение Mobile&Personal). Компания NXP производит полупроводниковые компоненты, системные решения и программное обеспечение для телевизоров и телевизионных приставок, систем идентификации, мобильных телефонов, автомобилей и широкого спектра других электронных устройств. Новости о компании NXP можно прочитать на сайте www.nxp.com.