NXP Semiconductors объявляет о результатах четвертого квартала 2008 года
Основные результаты четвертого квартала
- Объем продаж в 4-м квартале составил 979 млн долларов США*) по сравнению с 1216 млн долларов США**) в 3-ем квартале и 1678 млн долларов США в 4-м квартале 2007 г.
- Снижение продаж по сравнению с предыдущим кварталом составило 21,9% и 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в 4-м квартале 2008 г. составила 41 млн долларов США по сравнению с 147 млн долларов США в 3-м квартале 2008 г. и 349 млн долларов США в 4-м квартале 2007 г.
- На конец 4-го квартала 2008 г. объем денежных средств составил 1796 млн долларов США ***) по сравнению с 1535 млн долларов США на конец 3-го квартала 2008 г.
- Загрузка фабрик в 4-м квартале 2008 г. составила 56% по сравнению с 68% в 3-ем квартале 2008 г.
- Отношение размещенных и оплаченных заказов в 4-м квартале 2008 г. составило 0,71 по сравнению с 1,00 в 3-м квартале 2008 г.
*) Не включая 47 млн долларов США продаж пластин совместному предприятию ST-NXP Wireless в 4-м квартале
**) Не включая 120 млн долларов продаж подразделения беспроводного бизнеса, переданного в СП, за июль 2008 и не включая 38 млн долларов США продаж пластин совместному предприятию ST-NXP Wireless
***) Включая 400 млн долларов США из средств возобновляемого кредита NXP
Эйндховен, Нидерланды, 3 марта 2009 г. – Компания NXP Semiconductors сегодня объявила о том, что объем продаж в четвертом квартале 2008 г. составил 979 млн долларов США – ниже на 21.9% по сравнению с третьим кварталом 2008 и на 25.6% по сравнению с четвертым кварталом 2007 г., что отражает сложность и ухудшение ситуации на рынке к концу 2008 г. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в четвертом квартале составила 41 млн долларов США. Скорректированная прибыль EBITA показала убыток в 84 млн долларов США по сравнению с прибылью в 148 млн долларов США за соответствующий период прошлого года и прибылью в 15 млн долларов США в предыдущем квартале.
Определенные продвижения произошли в 4-м квартале в направлении исполнения планов реорганизации, объявленных в третьем квартале 2008 12 сентября.
Объем денежных средств на конец 4-го квартала составил 1796 млн долларов США, включая 400 млн долларов США из средств возобновляемого кредита NXP. Для сравнения с результатом 4-го квартала объем денежных средств на конец 3-го квартала 2008 г. составил 1535 млн долларов США.
Перспективы: возможность прогноза результатов первого квартала ограничена в связи с необычной ситуацией, сложившейся в отрасли. Однако, основываясь на текущих настроениях клиентов, состоянии заказов и оценке уровня торговой активности, мы можем ожидать последовательного спада продаж в первом квартале от 30% до 40% в бизнес- и валютном отношении.
Прогноз продаж на год вперед еще более ограничен. В частности, мы не можем предугадать, когда именно закончится текущее состояние глубокого спада в полупроводниковой отрасли. Однако, в настоящее время ожидается, что объем продаж в 2009 году будет ниже продаж 2008 года, и размер снижения будет существенным. Снижение объема продаж и высокая стоимость нашей Программы Реорганизации приведут к снижению ликвидности к концу 2009 года.
Полный отчет за 4-й квартал доступен на web-сайте NXP (www.nxp.com/investor).
О компании NXP
Компания NXP Semiconductors – ведущий поставщик полупроводниковых компонентов – была основана более 50 лет назад корпорацией Philips. Главный офис компании расположен в г.Эйндховен, Нидерланды. Компания насчитывает 30 000 сотрудников, которые работают более чем в 30 странах мира. Годовой доход в 2008 году составил 5,4 млрд долларов США (включая подразделение Mobile&Personal). Компания NXP производит полупроводниковые компоненты, системные решения и программное обеспечение для телевизоров и телевизионных приставок, систем идентификации, мобильных телефонов, автомобилей и широкого спектра других электронных устройств. Новости о компании NXP можно прочитать на сайте www.nxp.com.